主题中讨论的其他器件:TIDA-00318、 BQ51003
您好! 我对该 IC 的充电电流有一些问题:
根据数据表、
R_ILIM = R1+R_FOD 并且 R_ILIM = K_ILIM /I_BULK
使用 R1 = 432且 R_FOD = 2200并且知道 K_ILIM 介于303和321之间(假设为314)、
I_BULK 应为119.3 mA。 但是、通过使用1100mA 电池测试电路、它使用80 mA 充电、并使用85 mA 电池为84.2 mA 充电。
这种差异来自哪里? 需要注意的是、两个测试电池的电压均为3.7V。
此外、我可以使用 R1和 R_FOD 的任意组合来获得充电电流吗? (它们的值是否会影响充电过程的其他参数? -是否在外来物体检测机制中使用了 R_FOD ?)
提前感谢!