This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:完全充电容量

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226563/bq40z80-full-charge-capacity-degregation

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好  

我们在锂离子电池组中使用了 BQ40Z80、  

我们有多种设计、但 我们在所有类型中看到的充满电容量的隔离现象、

应用是机器人、机器人始终在15%-85%的范围内工作、每50个周期他便会充满电并休息一次、  

我们看到、即使经过30个周期、充满电的容量也削减至70%、这会影响工作时间   

我为我们的一节电池附加了.gg 文件、

是否存在已知问题?  

是否存在我们不能解决的任何问题?

有没有方法可以像这样传输电池? 任何命令或其他东西?  

我们是否可以安排与 TI 专家就该问题进行探讨?

e2e.ti.com/.../5S1P_2D00_40Z80_2D00_20230406.gg.csv

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Netanel、

    如果您有 TI FAE、我会和他们讨论来安排时间。

    如果可能、我需要查看循环测试中记录的数据、以确定发生了什么、 至少需要在测试之后和测试之前从 BQStudio 中获取一个简短的日志文件、这样我就可以在之前和之后看到所有寄存器的状态以及.gg 文件。 如果从黄金映像来看、它看起来像是您的.gg 文件、因为我看到更新状态为0x02、表示算法不运行、但已完全了解。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 FAE 的支持、如果能和他联系、那很棒。

    事实上,这是从制造商学习后的文件,我发送了这个文件,如果你可以看看定义,看看是否有一些东西配置不正确,谢谢  

    要在循环之前和之后发送 sensf Now 日志文件将需要很多时间... 您知道什么原因会导致这种现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Netanel、

    没有任何数据就无法确定原因、FCC 可能降低的原因有多种、这就是我们需要分析更多日志以了解原因的原因。 仅来自 golden 映像的.gg 文件不提供足够的信息。

    此致、

    怀亚特·凯勒