主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好
我们在锂离子电池组中使用了 BQ40Z80、
我们有多种设计、但 我们在所有类型中看到的充满电容量的隔离现象、
应用是机器人、机器人始终在15%-85%的范围内工作、每50个周期他便会充满电并休息一次、
我们看到、即使经过30个周期、充满电的容量也削减至70%、这会影响工作时间
我为我们的一节电池附加了.gg 文件、
是否存在已知问题?
是否存在我们不能解决的任何问题?
有没有方法可以像这样传输电池? 任何命令或其他东西?
我们是否可以安排与 TI 专家就该问题进行探讨?
e2e.ti.com/.../5S1P_2D00_40Z80_2D00_20230406.gg.csv