请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61376 大家好、
VCC 是否可以创建 ISEL 逻辑高电平?
(在 EVM 中、ISEL 看起来可以连接到 VCC)

此致、
大桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
VCC 是否可以创建 ISEL 逻辑高电平?
(在 EVM 中、ISEL 看起来可以连接到 VCC)

此致、
大桥
尊敬的 Ohashi:
" VCC 是由输入电压还是输出电压构成、对吧?" -->是的,正确。 数据表8.3.1对此进行了更详细的说明。
关于上电期间的 Vcc、它将取决于 Vin。 我刚刚测试了小输入电压和大输入电压的两个条件供您参考:
1.VIN=4V、Vout=12V、10mA。 从上到下、信号依次为 Vin、Vcc、Vout

2.VIN=8V、Vout=12V、10mA。 从上到下、信号依次为 Vin、Vcc、Vout

此致
雷