This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:ISEL 逻辑高电平

Guru**** 2503135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224965/tps61376-isel-logic-high

器件型号:TPS61376

大家好、

VCC 是否可以创建 ISEL 逻辑高电平?  

(在 EVM 中、ISEL 看起来可以连接到 VCC)

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ohashi:

    ISEL 可以连接到 VCC 以实现 逻辑高电平。

    在数据表 8.3.5中有一句话 指出 ISEL 无法连接到 VCC。 不正确、请忽略。 我们将在下一个数据表版本中进行更新。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    感谢您的支持。

    BTW、让我确认一件事。 VCC 由输入电压或输出电压组成、对吧? 因此、这意味着在为该器件上电时、Vcc 会跟随 Vin 的上升、然后在达到5V 时保持稳定。 是这样吗?

    在仿真模型中、t=0时 Vcc 为5V。 下面我来检查一下。

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ohashi:

    " VCC 是由输入电压还是输出电压构成、对吧?" -->是的,正确。 数据表8.3.1对此进行了更详细的说明。

    关于上电期间的 Vcc、它将取决于 Vin。 我刚刚测试了小输入电压和大输入电压的两个条件供您参考:

    1.VIN=4V、Vout=12V、10mA。 从上到下、信号依次为 Vin、Vcc、Vout  

    2.VIN=8V、Vout=12V、10mA。 从上到下、信号依次为 Vin、Vcc、Vout

    此致

    雷