主题中讨论的其他器件: TIDA-00381
尊敬的 TI 条款
大家好、我在 LLC 转换器中使用 UCD3138。 我希望转换器在 PFM 和 PSM 模式下工作。
在 TI 的帮助下、我可以实现 PFM 和 PSM 模式。 但是、切换模式时会有一些问题。
1.对于 PSM 模式、我们使用多模式开环。 相位触发器由滤波器负载决定。
当输出电压较低时、滤波器占空比较高、但相位触发器也为高,、从而导致输出电压较低。
在本问题中、我们将使用 DPWM0A 与 DPWM1B 配对、而不使用 DPWM0A 和 DPWM1A。
我不确定是否有其他解决方法?
2. 切换 DPWM 模式时滤波器 YN 的乘法系数是否会发生变化?
我在 AUTOMID 和 AutoMax 寄存器中找不到此部件。
例如、对于谐振模式、OUTPUT_MULT_SEL 应设置为3、谐振占空比应设置为对应于最低频率的周期值的一半。
不过、当切换到相移模式时、开关频率会从更高的频率快速变为最低频率、然后执行相移操作。 这是不对的。
因此、 我想问您如何从 PFM 模式顺利切换到 PSM 模式?