This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:PFM 和 PSM 模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, TIDA-00381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226325/ucd3138-pfm-and-psm-mode

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: TIDA-00381

尊敬的 TI 条款

  大家好、我在 LLC 转换器中使用 UCD3138。 我希望转换器在 PFM 和 PSM 模式下工作。

在 TI 的帮助下、我可以实现 PFM 和 PSM 模式。 但是、切换模式时会有一些问题。

1.对于 PSM 模式、我们使用多模式开环。 相位触发器由滤波器负载决定。

    当输出电压较低时、滤波器占空比较高、但相位触发器也为高,、从而导致输出电压较低。

     

     在本问题中、我们将使用 DPWM0A 与 DPWM1B 配对、而不使用 DPWM0A 和 DPWM1A。

     我不确定是否有其他解决方法?

2. 切换 DPWM 模式时滤波器 YN 的乘法系数是否会发生变化?

我在 AUTOMID 和 AutoMax 寄存器中找不到此部件。

例如、对于谐振模式、OUTPUT_MULT_SEL 应设置为3、谐振占空比应设置为对应于最低频率的周期值的一半。  

不过、当切换到相移模式时、开关频率会从更高的频率快速变为最低频率、然后执行相移操作。 这是不对的。

因此、 我想问您如何从 PFM 模式顺利切换到 PSM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jie

    Q1、我对您的问题感到困惑。 您能否清楚说明如何配置 UCD DPWM? Q2、为了实现 DPWM 模式的平滑开关、最大频率应等于模式开关阈值。 您的应用似乎不基于参考设计或 EVM、而是在开发定制应用。 为了简化开发、建议遵循现有的现成解决方案。 这让我们能够很容易地知道您遇到了什么问题。  如果您想要创建新的解决方案、我们只能帮助您解决与 UCD 相关的问题、而不是系统相关的问题、因为很难重新构建您遇到的系统问题。  当然、如果您需要定制支持、可以联系为您提供支持的 FAE。   

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,幸福

    感谢您的回复!

    我希望随着滤波器负载的增加、降低 DPWM0A 和 DPWM1A 之间的相位差。

    Q2是 TI 演示代码(TIDA-00381)。

    您能向我发送一份 TIDA-00381代码的副本吗?

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    很抱歉、出于机密性原因、您 无法在 E2E 上共享该源代码。 请联系 FAE 以申请源代码。