请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5157 主题中讨论的其他器件: LM5123-Q1、 LM5156
大家好、
我的客户正在研究升压转换器 IC 来支持48V/5A 输出、10V~16V 输入范围、LM5157是否适用于此功率等级?
此致、
查尔斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.