This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:48V/5A 升压

Guru**** 2520310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5123-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226859/lm5157-48v-5a-boost

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件: LM5123-Q1LM5156

大家好、

我的客户正在研究升压转换器 IC 来支持48V/5A 输出、10V~16V 输入范围、LM5157是否适用于此功率等级?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 LM5157的峰值电流限制仅为典型值7.5A、因此该 IC 不适用于上述规格。 请考虑使用 LM5156、这是一个控制器或 LM5123-Q1 (这是一个同步升压控制器)。  

    此致、

    EM