This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:TPS7A14EVM-058 EVM 出现问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224449/tps7a14-facing-issue-with-tps7a14evm-058-evm

器件型号:TPS7A14

大家好、

根据  TPS7A14的数据表、Iout-1A 处的 IQ (偏置)为12mA。

我们已对 TPS7A14EVM-058 EVM 进行了同样的检查 ,在 EVM 中, VBias 引脚是从3.7电源(Vbias 电压)获取100mA ,我们在输出电压上没有得到精确的1.3V。

我们已提供1.45V 作为输入、我们的负载将消耗约650mA。

请阐明、为什么此 Vbias 引脚消耗过多电流? 这是由 EVM 问题导致的吗?

谢谢。此致、

Dharani. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    我在这里对 EVM 进行了测试、但没有看到任何此类问题。 您是否有可能将任何香蕉连接器向后插入或类似的器件? 我不认为你应该看到这个,除非有一个错误的连接。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们已仔细检查了所有连接。

    启用跳线设置也是正确的、我们没有使用任何香蕉连接器。

    但是、输出电压降低了、VBIAS 引脚从3.7V 电源获取100mA。

    我想、这是 EVM 中的一些缺陷导致的。 RMA 的步骤是什么?

    谢谢。此致、

    Dharani. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    对不起没有跟进;我正在和森特希尔进一步讨论这件事。 您是否解决了此问题?  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我和 Dharani 一起工作。 是的、我们解决了问题。 我们订购了另一个 EVM、结果与施加的负载符合预期。

    我还有一个问题。

    在 EVM 中、我们隔离了跳线 J5并在 SENSE 引脚上添加了反馈电阻器、以获得1.3V 输出、而不是默认的0.8V 输出。

    www.ti.com/.../sbva092.pdf

    在实际设计中、我们使用 的是 TPS7A1413PYBKR、它将提供1.3V 的固定输出。 我希望此部件也支持通过在 SENSE 引脚上添加反馈电阻器来调整输出电压。 您能否确认此设计灵活性、因为它在数据表中不清楚。

    此致、

    南德州。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanthan、

    该器件在技术上支持使用外部反馈电阻器来调节输出电压、但在此类用例中未指定、因此 EC 规格(尤其是噪声和输出精度)可能无法满足要求。 如果这不是问题、那么应该没问题。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanthan、

    好的。 很高兴您能够解决您的问题。 我要关闭这个帖子。

    此致、

    尼克