大家好、
根据 TPS7A14的数据表、Iout-1A 处的 IQ (偏置)为12mA。
我们已对 TPS7A14EVM-058 EVM 进行了同样的检查 ,在 EVM 中, VBias 引脚是从3.7电源(Vbias 电压)获取100mA ,我们在输出电压上没有得到精确的1.3V。
我们已提供1.45V 作为输入、我们的负载将消耗约650mA。
请阐明、为什么此 Vbias 引脚消耗过多电流? 这是由 EVM 问题导致的吗?
谢谢。此致、
Dharani. T
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
根据 TPS7A14的数据表、Iout-1A 处的 IQ (偏置)为12mA。
我们已对 TPS7A14EVM-058 EVM 进行了同样的检查 ,在 EVM 中, VBias 引脚是从3.7电源(Vbias 电压)获取100mA ,我们在输出电压上没有得到精确的1.3V。
我们已提供1.45V 作为输入、我们的负载将消耗约650mA。
请阐明、为什么此 Vbias 引脚消耗过多电流? 这是由 EVM 问题导致的吗?
谢谢。此致、
Dharani. T
您好、Nick。
我和 Dharani 一起工作。 是的、我们解决了问题。 我们订购了另一个 EVM、结果与施加的负载符合预期。
我还有一个问题。
在 EVM 中、我们隔离了跳线 J5并在 SENSE 引脚上添加了反馈电阻器、以获得1.3V 输出、而不是默认的0.8V 输出。
在实际设计中、我们使用 的是 TPS7A1413PYBKR、它将提供1.3V 的固定输出。 我希望此部件也支持通过在 SENSE 引脚上添加反馈电阻器来调整输出电压。 您能否确认此设计灵活性、因为它在数据表中不清楚。
此致、
南德州。