This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492HC-Q1:有关该器件用法的说明

Guru**** 2636795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226146/lm3492hc-q1-clarification-on-usage-of-this-part

器件型号:LM3492HC-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3410-Q1

我需要为六个 LED 供电。 它们具有1.1Vmin 到1.9V 的最大 Vfw 和1.65V 的典型 Vfw、我将在70mA 下驱动它们。 因此、我觉得这是一个不错的部分、我可以将它们串联在一起、每个通道三个。 我的输入电压将为5V。 我选了一个好器件吗?或者您有更好的建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Steimle、

    这是升压转换器、因此您希望输出大于输入电压。  如果您将6个 LED 分成两 组、每组3个串联 LED、则输出电压将为3.3V 至5.7V。  如果要实现两个单独的 LED 灯串、则可能需要对电池配置进行 SEPIC、降压/升压或升压。   

    我认为我们需要更多地了解应用。  Vin 范围是多少?  您需要 PWM 调光还是仅需要模拟调光?  您需要的 CC 容差是多少?  我还建议执行数据表计算、然后使用 EVM 来验证您的设计。  应用是什么?  音量是多少?  生产开始是什么?  获得更多信息后、我可以更好地推荐解决方案。   

    -弗朗西斯·豪德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 我们将使用摄像头跟踪物体上的 LED。 我无法从控制器将它们调暗、但我希望能够使用 GPIO 将它们关闭。 我希望能够调节板上的电流、使用电阻器就可以了。 电池组的输入电压范围为4.5V 至9V。  我不知道 CC 容差规格(这些是850nm LED)。  

    年产量为2-3k、从今年年底开始投产。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我还有几个问题。  

    • 您说过 VFW 的范围为1.1Vmin 1.65Vtyp。 和1.9Vmax。  看到它?  该范围对于特定的电流设定点来说似乎是一个宽范围。   
    • 电池续航里程也相当宽。  4.5V 至9V 范围是否包含故障情况?  您会在该范围内运行吗?    
    • 对于此器件、我的主要问题是如果您具有宽 Vf、则必须将升压电压驱动至高于正常水平、并且该器件将必须耗散大量热量以实现较大的电压范围。   

    -弗朗西斯·豪德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是的、我刚才在数据表中给出了范围。 根据  70mA (我们的目标)的数据表、它将为1.6V、但随着温度的升高、它会变得更低。

    因此电池电压范围很宽、不包含故障情况。 如果我不得不这么做、我可以在它前面放一些 SEPIC 或其他东西。  我努力想要控制住,可是实在做不到。

    好吧,是的,我不想耗散大量的热量:) 我们是电池供电的,所以我正在寻找一个有效的方法来做到这一点,比仅仅一个电阻器和 LED 至少更有效。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是您,我可以查看 LM3410-Q1 https://www.ti.com/product/LM3410 。  这是一款升压/SEPIC 转换器、可产生恒定电流、其效率高于升压转换器后跟线性驱动器。   它只有一个通道、但您可以仅为每个串复制设计。   有一款 SEPIC EVM、您可以尝试使用您的灯串和电池电压。   https://www.ti.com/tool/LM3410XSDSEPEV 

    我认为值得使用 EVM 进行原型设计。  如果您有其他问题、请告诉我。   

    -fhoude