主题中讨论的其他器件:LM3410-Q1
我需要为六个 LED 供电。 它们具有1.1Vmin 到1.9V 的最大 Vfw 和1.65V 的典型 Vfw、我将在70mA 下驱动它们。 因此、我觉得这是一个不错的部分、我可以将它们串联在一起、每个通道三个。 我的输入电压将为5V。 我选了一个好器件吗?或者您有更好的建议吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要为六个 LED 供电。 它们具有1.1Vmin 到1.9V 的最大 Vfw 和1.65V 的典型 Vfw、我将在70mA 下驱动它们。 因此、我觉得这是一个不错的部分、我可以将它们串联在一起、每个通道三个。 我的输入电压将为5V。 我选了一个好器件吗?或者您有更好的建议吗?
谢谢!
您好 Eric Steimle、
这是升压转换器、因此您希望输出大于输入电压。 如果您将6个 LED 分成两 组、每组3个串联 LED、则输出电压将为3.3V 至5.7V。 如果要实现两个单独的 LED 灯串、则可能需要对电池配置进行 SEPIC、降压/升压或升压。
我认为我们需要更多地了解应用。 Vin 范围是多少? 您需要 PWM 调光还是仅需要模拟调光? 您需要的 CC 容差是多少? 我还建议执行数据表计算、然后使用 EVM 来验证您的设计。 应用是什么? 音量是多少? 生产开始是什么? 获得更多信息后、我可以更好地推荐解决方案。
-弗朗西斯·豪德
Eric、您好!
我还有几个问题。
-弗朗西斯·豪德
如果是您,我可以查看 LM3410-Q1 https://www.ti.com/product/LM3410 。 这是一款升压/SEPIC 转换器、可产生恒定电流、其效率高于升压转换器后跟线性驱动器。 它只有一个通道、但您可以仅为每个串复制设计。 有一款 SEPIC EVM、您可以尝试使用您的灯串和电池电压。 https://www.ti.com/tool/LM3410XSDSEPEV
我认为值得使用 EVM 进行原型设计。 如果您有其他问题、请告诉我。
-fhoude