This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:输出不稳定是否是产品问题?

Guru**** 2384100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218924/lm61460evm-is-the-output-instability-a-product-issue

器件型号:LM61460EVM

大家好、团队

我的客户询问以下问题:

"LM61460EVM-400k FS 5V 输出、但它只有4.5V 输出、电压不稳定。

在相同条件下、一个2年机龄的电路板可成功输出5V 电压。

这次我买了两个,都有相同的症状。 我目前有三块板、一块是两年前买的、两块是这次买的、但两块板在完全相同的电源和负载条件下不能正常工作。 您还可以听到这两个器件上电容器的尖锐声。

正是在这种情况下、如果将从电池到电路板的电缆变薄、发现其电压稳定在5V。

该电缆具有大约70 mΩ 的高电阻。 在出现问题时、我使用了一根粗电缆。

此外、当输出不稳定时、会出现电路板的"吱吱声"、但当更改为上述电缆时、"吱声"的频率会增加。

您能否提供更改此设置可能正常工作的任何信息?  显示了上述输出、但如果您遇到与过去相同的问题、如果有对策、请分享。  

我从 Digi-key 买了它,我想通过代理商处理退货,但同样的价格来了,我不想浪费时间,所以请检查是否有很多缺陷,如果可能的话。 我不知道是不是,但左上方有一个贴纸7264300116, 7254300007.

感谢你的帮助。"

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    让我来深入了解一下、尽快与您联系。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,吉米·华

    感谢您的回复、有任何更新吗?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    我不太明白为什么性能会有所不同、因为组装元件后、EVM 会进行测试以确保功能正常。 这意味着、如果没有经过 TI 批准的 PCB 供应商、EVM 应该可以正常运行。 然后再将其发送给 Digi-Key 等分销商、以便获取库存。  

    您的输入电源是什么?您是否可以尝试更换另一个电源以查看问题是否在较新的 EVM 上仍然重现?  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    我是本期中该 LM61460EVB 的用户。

    我们 通过 LISN (SCHWARZBECK:NNBM8124)两者均直接确认了12V 电池和12V 电池的输入电源。
    (负载:1 Ω 电阻连接至 VOUT 端子)   
    因此、对于12V 电池、没有问题、但对于通过 LISN 连接的情况、可以看到这个问题。  
    至于其他信息、
    当输入电源来自 VIN_EMI 端子时 、尖锐声会更大、输出为4.5V。
    当输入电源来自 VIN 端子时、 吱吱声较小(频率较高、 高10伏)、输出为4.7V。

    如果 在 VIN_EMI 端子(CD2焊盘)周围添加100uF 铝电解电容器、则不会出现此问题。

    我有3个 LM61460-EVM FS 400K 电路板。
    否、6225900056: 无问题 (5V 输出稳定)
    没有, 7254300007:问题(输出不稳定4.5~4.7V 和吱吱声)  
    没有, 7254300116 :问题(输出不稳定4.5~4.7V 和吱吱声)  

    此致、

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果您要将 EVM 连接到 LISN、我假设您要测试传导 EMI。 在这种情况下、EMI 滤波器、特别是阻尼电容器(CD)在保持器件稳定方面发挥着重要作用。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册(www.ti.com/.../snva489c.pdf)、请参阅第6页。  

    引述"在开关稳压器中添加输入滤波器会导致修改的控制到输出传递函数。 在点 VB 处、滤波器的输出阻抗必须足够小、这样输入滤波器就不会显著影响 SMPS 的环路增益。" 由于 LM61460EVM 缺少阻尼电容器(RD1和 CD1是待填充的占位符)、通过添加100uF 铝电解电容器、可以帮助使电路保持稳定、之后不会出现问题。

    在将电源/电池直接连接到 EVM 的正常应用中、不会出现任何问题。 但在连接到 LISN 之后、应安装阻尼网络。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    感谢您的支持和建议。

    我们使用 阻尼电容器(RD1和 CD1)再次针对 LISN 检查了 EVM。

    因此、我们可以看到稳定的5V 输出电平、而不是 尖锐的声音。 谢谢!

    但是、即使 不是、6225900056 EVB 没有  阻尼电容器、也没有问题。

    我想知道不同点是什么 、编号6225900056 EVB 和 编号、7254300007/No、7254300116……

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然建议对正向移动的所有 EMI 扫描使用阻尼电容器、因为有一个无功分量(LISN)。  

    如果要为电路板供电并检查直流电压和调节、则可以确保不需要阻尼网络。

    不过、当在输入端以扫描频率进行 EMI 扫描时、必须在扫描之前设置正确、包括 EMI 滤波器和阻尼、这一点很重要。

    此致、

    吉米