大家好、团队
我的客户询问以下问题:
"LM61460EVM-400k FS 5V 输出、但它只有4.5V 输出、电压不稳定。
在相同条件下、一个2年机龄的电路板可成功输出5V 电压。
这次我买了两个,都有相同的症状。 我目前有三块板、一块是两年前买的、两块是这次买的、但两块板在完全相同的电源和负载条件下不能正常工作。 您还可以听到这两个器件上电容器的尖锐声。
正是在这种情况下、如果将从电池到电路板的电缆变薄、发现其电压稳定在5V。
该电缆具有大约70 mΩ 的高电阻。 在出现问题时、我使用了一根粗电缆。
此外、当输出不稳定时、会出现电路板的"吱吱声"、但当更改为上述电缆时、"吱声"的频率会增加。
您能否提供更改此设置可能正常工作的任何信息? 显示了上述输出、但如果您遇到与过去相同的问题、如果有对策、请分享。
我从 Digi-key 买了它,我想通过代理商处理退货,但同样的价格来了,我不想浪费时间,所以请检查是否有很多缺陷,如果可能的话。 我不知道是不是,但左上方有一个贴纸7264300116, 7254300007.
感谢你的帮助。"
此致、
凯瑟琳