This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:如何计算电流监测电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226548/tps2595-how-to-calculate-the-voltage-for-current-moitoring

器件型号:TPS2595

团队成员

以下理解是正确的、可计算电流监测的电压?

276uA 流用于1A 电流 IOUT 上的 ILM。 例如、如果 RILM = 487 Ω、ILM 端子应大约为0.134V。
1104uA 流量、适用于 ILM、IOUT 为4A。 例如、如果 RILM = 487 Ω、ILM 端子应大约为0.537V。

这些计算基于以下几点。  

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    是的、您回答正确。

    此致

    G·库纳尔