请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 团队成员
以下理解是正确的、可计算电流监测的电压?
276uA 流用于1A 电流 IOUT 上的 ILM。 例如、如果 RILM = 487 Ω、ILM 端子应大约为0.134V。
1104uA 流量、适用于 ILM、IOUT 为4A。 例如、如果 RILM = 487 Ω、ILM 端子应大约为0.537V。
这些计算基于以下几点。

此致、
高桥典之