This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:有关 TPS7B6933QDBVRQ1的问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225976/tps7b69-q1-the-questions-for-tps7b6933qdbvrq1

器件型号:TPS7B69-Q1

您好、TI 团队、

我想问您以下有关 TPS7B6933QDBVRQ1的问题、我的客户希望 TI BU 工程师可提交 OEM。 请检查并告知我。

1. 数据表显示了输出 MLCC 的范围,确切的 ESR 值是多少?

2. 如果3.3V LDO 的输入由于车辆缓慢放电而低于 IC 推荐的电压、输出是否为0V? 或者输出是否缓慢下降?

此致、

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    LiGang Gu 说:
    1.  数据表显示输出 MLCC 的范围,确切的 ESR 值是多少?[/报价]

    图12展示了输出电容器 ESR 值在电容范围内的稳定区域。

    LiGang Gu 说:
    2.  如果3.3V LDO 的输入由于车辆缓慢放电而低于 IC 建议的电压、输出是否为0V? 或者输出是否缓慢下降?

    输出将进入压降、当输入介于3.0V 和4.1V 之间时、将跟随输入。 由于输出将只是跟随器件的输入、因此在此期间会出现"缓慢下降"。 一旦 VIN 降至3.0V 以下、UVLO 将开启、器件将自行断电、以防止器件进入未知状态。 这会导致输出下降到0V、因为通流器件现在已闭合、可完全阻断来自 IN - OUT 的电流、因此负载侧会对现在未供电的输出轨放电、直到输入上升到 UVLO 阈值以上。

    此致、

    约翰

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的友好解释。 我将在检查其他点后关闭此案例。

    此致、

    杰弗里