This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:纹波问题

Guru**** 2535380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS652510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215847/tps652510-ripple-question

器件型号:TPS652510

您好:我使用 TPS652510生成三个输出、输入为13V-9V、输出为1.5V、5.4V 和1.8V。 大部分电流在1.5V 时为2A 左右、5.4V 和1.8V 负载较轻、这是在100mA 周围。 系统上电时会产生一些奇怪的纹波噪声。 PMIC 开关频率设置为围绕1.5MHz。 当系统上电时、1.8V 输出具有大约15mV 峰峰值的小纹波、频率大约为44KHz、负载主要位于1.5V 输出上。 当负载未打开时、1.5V 和5.4V 输出似乎正常。 但是、当负载接通时、5.4V 输出具有与1.8V 相同的频率纹波、1.5V 输出具有几乎双倍的纹波、频率约为90KHz。 我想知道设计是否与该特定频率纹波相关。 您可以帮助查看原理图和输出波形吗? 提前感谢。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您的 referencee2e.ti.com/.../0825.TPS652510_5F00_question.pdf 的一些附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的联系。 我会检查并尽快返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您能介绍一下 LX1、LX2和 LX3的波形吗? 输入电压范围是多少?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    感谢您的帮助、请查看下面的屏幕截图:

    在我看来、LX1和 LX2波形看起来很干净、LX3看起来有点奇怪。 输入电压为13到9V、标称值约为11V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的反馈!

    1.请再次确认 F_PWM 引脚的配置情况。 我想它被拉低了、因为上100k 电阻器为 DNP、对吧?

    2.您能告诉我们三款降压转换器 C345、C344、C343的输出电容器件型号吗? 我想检查环路稳定性。

    3.能否和我们分享一下同一幅图中的电感电流和 Lx 波形呢? 下图是一个示例。

    非常感谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    是的、F_PWM 会被拉至低电平。 它应该处于脉冲跳跃模式。

    2.我们使用的220uF 电容器是 CL32A227MQVNNNE。

    3.我今天晚些时候会尝试收集一些电流波形。

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的反馈。 请同时分享电流波形。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_current.pdf

    由于某种原因,我不能上传多个图像,所以我把它们都放在 pdf 中。 LX1 (1.5V)电流约为0.5至1A、LX2 (1.8V)约为0.3A、而 LX3 5.4V 仅约为0.1A。 如果您有任何意见、请告诉我。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我会检查并返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucia,有任何评论? 我在 LX1上尝试了几个不同的值、这是最高电流输出(~0.5-1A)、我将该值从1uH 更改为4.7uH、在纹波振幅上没有看到太大差异。 在我看来、小值1uH 略优于高值、例如4.7uH。 根据数据表、如果在1.5MHz 和2A 条件下进行开关、则电感值约为2.2uH。 (输入10.8V、输出1.5V)、您能帮助检查这是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    由于我当前的工作量,很抱歉迟到了。 您能否尝试移除一个220uF 的输出电容器、然后使用47uF+22uF 以查看是否有任何改进?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除220uF 似乎更糟、纹波频率也随电感值变化。 请参见下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我的同事休假了、她将在5月4日之后向您提供反馈。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    Vout 波形低频纹波主要是因为 SW 不稳定。 当存在 SW 不稳定且存在低频 Vout 纹波时、输出纹波将大于正常值。

    如果您希望避免这种情况、作为最佳实践、建议根据经过验证的 EVM 参考设计开始您的设计。  

    一般而言、您只需要针对输出设置更改反馈分压器电阻器。 例如、在 EVM 参考设计中、Vout 为1.2V、我将反馈电阻更改为30.2k 和40.2k、以将其设置为1.5V。 我在 EVM 板上进行了验证、没有看到0.5A 至1A 范围内的不稳定问题。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能向我发送评估板的原理图吗? 但是评估板文档中的原理图图片确实很模糊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    请找到原理图文件。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../6530364_5F00_TPS652510_5F00_1.pdf

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Lucia,pdf 文件非常清晰。 我在评估板上尝试了设置。 我发现也有类似的纹波。 它实际上比我的电路板强、可能是由小输出电容器引起的。 我开始对这些补偿环路部分进行调优。 我发现在一个输出(5.4V)上、如果我将 Cff 更改为大约100pf、则输出纹波将消失。 但该值与数据表计算结果相差很大。 根据数据表、Cff 由 fzff 和 R1定义、R1为41.2K 欧姆、fzff 必须小于1/TSS。 在我的设计中、TSS 的值为0.8ms。 我选择 fzff 125Hz、它是1/TSS 的1/10。 计算出的 Cff 约为31nF。 100pF 意味着 fzff 需要为38.75KHz、比1/TSS 高得多。 在评估板原理图中、Cff 为4.7nF、非常接近1/TSS。  我是否错过了某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    Lucia 将检查您的问题并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的反馈。 Cff 的主要功能是使系统变得稳定。 更改 Cff 后、可以测量波特图以检查环路性能。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚