是否有解决此问题的方法? 我们使用的是 Wuerth 的相同线圈、还存在传输不稳定的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有解决此问题的方法? 我们使用的是 Wuerth 的相同线圈、还存在传输不稳定的问题。
您好 Bill
我用 Würth 线圈760 308 101 214的以下数据计算得出:
Ls = 30 μ H
Ls = 25 μ H
这会导致 C1和 C2的以下值: 
C1= 85nF
C2= 1nF
测量设置:
-评估板, Würth Ω 线圈,约80mm 连接线。
- 4种不同的无线充电器
使用 C1和 C2的计算值、4个不同充电器中只有1个可以工作。
现在、我已经调整了这些值:
C1= 200nF
C2= 4nF
根据这些数值、4个充电器中有3个可以工作、因此定位也更具耐受性!
我不知道 C1和 C2的工作值为什么与计算值偏差如此大... 这可能是由于测量设置造成的吗? 
但现在我至少知道它将在原则上工作、现在将设计一种原型 PCB。
此致- Rene
您好,Rene
"你想什么呢?"文龙的语气里露出了一丝软弱。 可以计算出 Ls 为30uH 时,C1值应为85nF。 但是对于该配置、Comm1/2值44nF 有点大。 在通信期间、Comm 1/2激活 谐振点会发生移位、发送器会检测到该偏移或调制。 标准 EVM 值为14uH 线圈、183nF 的 C1和 Comm 22nF、即12%。 对于 C1为85nF 的30uH 线圈、Comm 电容应在10nF 至15nF 范围内。
调制的振幅取决于充电器类型和接收器在充电器上的位置!! BillJ 线圈是19mm 的,它对发射器上的放置很敏感,很容易错位。 在 ping 期间检查 RECT 处的电压、需要将其增加到2.7V 以上的 UVLO 才能让单元启动。 然后、您将看到 与发送器通信的通信数据包。 但如果它无法解码数据包、发送器将切断电源。