This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:Wuerth 线圈760 308 101 214

Guru**** 2539850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225559/bq51013b-wuerth-coil-760-308-101-214

器件型号:BQ51013B

是否有解决此问题的方法? 我们使用的是 Wuerth 的相同线圈、还存在传输不稳定的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的线圈和串联电容器的调优是什么?

    能否发送原理图进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill

    我用 Würth 线圈760 308 101 214的以下数据计算得出:
    Ls = 30 μ H
    Ls = 25 μ H
    这会导致 C1和 C2的以下值:

    C1= 85nF
    C2= 1nF
    测量设置:
    -评估板, Würth Ω 线圈,约80mm 连接线。
    - 4种不同的无线充电器
    使用 C1和 C2的计算值、4个不同充电器中只有1个可以工作。
    现在、我已经调整了这些值:
    C1= 200nF
    C2= 4nF
    根据这些数值、4个充电器中有3个可以工作、因此定位也更具耐受性!
    我不知道 C1和 C2的工作值为什么与计算值偏差如此大... 这可能是由于测量设置造成的吗?

    但现在我至少知道它将在原则上工作、现在将设计一种原型 PCB。

    此致- Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    RECT ON 示波器、通信数据包调制看起来有点高。  看到它、但看起来比应有的大。   

    对于大 L 线圈、线圈调谐值看起来是正确的。

    您使用了 Comm1和 Comm2的什么价值?   

    对于更大的 L 线圈、较小的 Comm 电容会更好、约为 C1值的10%至15%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    RECT 引脚上的容量为10uF。
    C-comm 的值为44nF。
    我现在更改为32nF、然后是22nF (这大约是 C1的10%):

    我想、一旦我获得原型 PCB、我就会调整所有组件的值...
    您认为计算结果如此糟糕的原因是什么?
    此致- Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调制的振幅取决于充电器类型和接收器在充电器上的位置!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    "你想什么呢?"文龙的语气里露出了一丝软弱。  可以计算出 Ls 为30uH 时,C1值应为85nF。  但是对于该配置、Comm1/2值44nF 有点大。  在通信期间、Comm 1/2激活 谐振点会发生移位、发送器会检测到该偏移或调制。  标准 EVM 值为14uH 线圈、183nF 的 C1和 Comm 22nF、即12%。  对于 C1为85nF 的30uH 线圈、Comm 电容应在10nF 至15nF 范围内。

    调制的振幅取决于充电器类型和接收器在充电器上的位置!!  BillJ 线圈是19mm 的,它对发射器上的放置很敏感,很容易错位。    在 ping 期间检查 RECT 处的电压、需要将其增加到2.7V 以上的 UVLO 才能让单元启动。  然后、您将看到 与发送器通信的通信数据包。    但如果它无法解码数据包、发送器将切断电源。