This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:根据负载询问运行不良情况

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A, TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225343/tps546c20a-inquiry-about-poor-operation-according-to-load

器件型号:TPS546C20A
主题中讨论的其他器件: TPS546C23

您好!

我的客户设计了 TPS546C20A、如下所示。

在原理图中为 U2使用 TPS546C20A、而不是 TPS546C23。

e2e.ti.com/.../3060.TPS546C20A.pdf

使用装载机测试负载运行情况时、通常只能在高达15A 的电流下运行。

上述 TPS546C20A 设计是否有任何问题?

请告知问题的原因以及解决方法。

谢谢你。

JH

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、  

    您能否为该器件填充随附的计算工具?  

    这应该会给出第一遍 SCH。  

    另外、请向我发送一个异常电流

     e2e.ti.com/.../TPS546C20A_5F00_TPS546C23_5F00_Calculator_5F00_Checklist_5F00_1p0.xlsx

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    下面是客户回复的计算工具文件。

    e2e.ti.com/.../TPS546C20A_5F00_TPS546C23_5F00_Calculator_5F00_Checklist_5F00_1p0-_2800_1_2900_.xlsx

    他们表示无法更改值、因为他们不理解下面显示项目的内容。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、  

    感谢您填写电子表格。  

    IO_STEP 是进行负载瞬态时预期的负载阶跃。 例如电流从0到15A。

    Vo_Tran 是 VOUT 瞬态事件期间的下冲和过冲

    DVO_DC 基本上是从轻负载变为高负载时的直流偏移、通常来自器件的直流调节以及迹线中的任何压降。  

    相位裕度和交叉频率、60K 和60C 是 此器件的建议裕度

    回到您关于不超过15A 的问题。  

    电子表格条目看起来不错、没有任何内容表明存在问题、请检查以下内容:  

    • 您可以通过将 COUT 电容器数量降至7而不是10来增加 LC 谐振。  
    • 关于电感器、请确保电感器没有饱和。 电感器电流纹波为~10A。 您将输出高达35A 的峰值电感器电流。  
    • IOUT_OC_FAULT_LIMIT 命令可设置过流阈值。 该器件使用中等电感器电流值进行过流检测。 应将电流限制设置为最大负载电流、加上启动期间的输出电容器充电电流、加上一些负载瞬态和元件变化余量。 所需的裕量大小取决于各个应用、但建议的大小介于20%和40%之间。 对于您的应用、最大负载电流为30 A 加上大约0.5 A 的 COUT 充电电流。 该设计允许一些额外的裕度、因此应选择最小37A 的过流阈值。
    • 当器件负载电流大于15A 时、PG 是否会切换?  
    • 请向我发送器件在无法提供满负载时的行为曲线图、我想查看 VOYT、电感器电流、VIN 和 SW。  

    谢谢!  

    Tahar