This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:将 SMBus 电池热插拔至 BQ24725充电器系统会导致交流电源路径锁闭

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223562/bq24725a-hot-plugging-a-smbus-battery-to-a-bq24725-charger-system-causes-ac-power-path-to-latch-off

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件:BQ24725

我的应用使用 BQ24725充电器和 SMBus 电池。 首次插入电池时、电池充电器和其他功能似乎正常工作。 拔出电池后、充电器保持运行约30秒、然后禁用充电器。 在充电器被启用的30秒内、如果一个充电较低状态(例如完全放电)的电池被插入、充电器禁用交流电源路径、此路径在电池完全耗尽时关闭系统。 BQ24725似乎已锁闭交流适配器电源路径、因此必须断开并重新应用系统电源以使系统再次打开。 一个问题是、为什么在取出电池后充电器保持运行这么长的时间? 事实证明、我们在 SMBus 上的系统中拥有一个 MCU、而且该 MCU 能够快速得知电池已断开连接、并能够禁用充电器。 但是、在尝试修补之前、我希望更好地理解观察到的行为。 另一个问题是为什么 BQ24725充电器会闭锁交流适配器电源路径、如果发生电池过流、它似乎只是禁用充电器。 对于我们的系统、我希望确保没有电池连接/断开、也没有其他可能导致系统关闭或卡在某些不可用状态的情况。

谢谢!

兰迪·霍姆贝格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy

    [quote userid="561801" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223562/bq24725a-hot-plugging-a-smbus-battery-to-a-bq24725-charger-system-causes-ac-power-path-to-latch-off 为什么在电池移除后充电器保持运行这么长的时间

    请参阅部分 8.4.5启用和禁用充电 最重要部分。 在取下电池时、BQ24725A 充电器不会禁用充电。 我建议使用以下部分确定导致禁用充电的原因。 我们没有支持使用 BQ24725A 充电器进行电池热插拔的数据、因此我不建议这样做。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    对于可随时插入/拔下电池的应用、您有哪些建议?  

    兰迪·霍姆贝格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个相关的问题。 对于所示的同一电路、大约一半的电路板安装有交流适配器和电池时根本无法正常工作。 在故障电路板上、如果未安装电池而已施加交流 适配器电源、BQ24725将适当偏置 FET 以通过交流适配器打开系统电源。 对于同一个怀疑有问题的电路板、如果安装了电池、系统将正确偏置电池驱动 FET 并通过电池为系统供电。 但是、如果在安装了电池的情况下接通交流电源、 BQ24725会保持电池驱动 FET 有效而不会切换到交流电源。 在该条件下、确认交流 DET 为3.0伏、确认 AC_OK 为真。 请告诉我 在这种情况下 BQ24725会自动切换到交流电源的阻止因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    问题1:我需要做更多的研究、明天我会向您提供最新信息。  

    问题2:请参阅第节 8.4.3系统电源选择:

    但是、如果随后在安装了电池的情况下打开交流电源、则 BQ24725会保持电池驱动器 FET 处于活动状态而不会切换到交流电源。 在该条件下、确认交流 DET 为3.0伏、确认 AC_OK 为真。 [/报价]

    当发生这种情况时,你会检查你的寄存器并确保学习模式被禁用 ( ChargeOption () bit[6]=0 )。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这一切都非常有帮助。 您还可以推荐 USB-SMBus 适配器和应用软件以允许我读取充电器中的寄存器吗?

    谢谢!

    兰迪·霍姆贝格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    对于可随时插入/拔出电池的应用程序,您有哪些建议?  [/报价]

    您在第一个问题中提到、您有一个能够禁用充电的 MCU。  

    [quote userid="561801" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223562/bq24725a-hot-plugging-a-smbus-battery-to-a-bq24725-charger-system-causes-ac-power-path-to-latch-off 事实证明我们在系统中的 SMBus 上配置了 MCU、MCU 可以快速判断电池已断开连接、并可以禁用充电器。

    我认为理想的解决方案是在取下电池时使用 MCU 禁用充电、在连接其他电池时启用充电。

    下面是应用软件的链接: https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    以下是  USB-SMBus 适配器的链接: https://www.ti.com/tool/EV2400

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!