请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
在 TPS65988数据散热的表8-10中、配置4和5提到了在不同功率下使用灌电流和拉电流能力、但也仅限 UFP。
因此、这些默认配置仅支持两个 USB 端口的数据 UFP、但两个 USB 端口具有快速角色交换的灌电流或拉电流、电压限制为5V。
对吧?
谢谢。
艾蒂安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.