This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:双 USB PD 默认配置4和放大器;5精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219111/tps65988-dual-usb-pd-default-configuration-4-5-precision

器件型号:TPS65988

您好!

在 TPS65988数据散热的表8-10中、配置4和5提到了在不同功率下使用灌电流和拉电流能力、但也仅限 UFP。

因此、这些默认配置仅支持两个 USB 端口的数据 UFP、但两个 USB 端口具有快速角色交换的灌电流或拉电流、电压限制为5V。

对吧?

谢谢。

艾蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:

    表8-9与器件不通过 I2C 接收配置时的器件默认配置有关。 因此、您是正确的、配置4和5仅支持 UFP、但将能够协商电源角色交换。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的答复。

    我进行了一些测试、并获得了配置1作为供电方的 PD 协商。

    在配置4中、我得到了5V 受电方和配置5 20V 受电方。

    但我没有任何协商源在 conf. 4和5.

    我不明白哪个电源路径,便宜将用于采购在混杂. 4和5.

    对于在此配置中将两个端口都作为数据 UFP 但为 DRP 供电的情况,您有什么建议吗?

    谢谢。

    艾蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:

    配置4和5仅特定于受电方、因此不会存在供电方合约。

    是的、您可以通过配置中的 GUI 控制数据和电源角色。

    此致、

    布兰登