请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 大家好、
我们是否可以将 PDO 设置为仅15V、而在 TPS25750D 用作接收器时不让 PDO1设置为5V/3A?
因为我们的系统只能在15V 条件下工作、而5V 不足以驱动系统电源。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.