This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:当 PD 作为受电方时仅支持15V 的 PDO 设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224285/tps25750-pdo-settings-for-support-only-15v-when-pd-as-a-sink

器件型号:TPS25750

大家好、

我们是否可以将 PDO 设置为仅15V、而在 TPS25750D 用作接收器时不让 PDO1设置为5V/3A?

因为我们的系统只能在15V 条件下工作、而5V 不足以驱动系统电源。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    您将需要一个5V 合同、这是一个强制性要求。 然后、PD 可以协商更高的电压、但您首先需要5V 合约。  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我们是否有任何像 SRDY 这样的4CC 命令来通过主机控制 TPS25750D 的受电电源路径?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    《主机接口技术参考手册》中描述的所有4CC 命令是 TPS25750当前支持的命令。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    TPS25750D 的 TRM 中没有 SRDY、您可以提供有关主机通过 I2C 控制灌电流电源路径的任何其他方法的建议吗? 还是其他任何设置、以在 VBUS 仅为5V 时让受电电源路径保持接近?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    除了禁用 PD 外、没有主机接口命令来控制受电路径。 无论供电方提供的电流量如何、您都可以使用电池电量耗尽的配置'AlwaysEnableSink'使受电路径保持启用状态。

    此致、

    布兰登