This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于使用应用自定义工具进行配置

Guru**** 2612185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218490/tps25750-regarding-configuration-using-application-customization-tool

器件型号:TPS25750

大家好、支持团队。

我的客户询问我们如何使用应用程序自定义工具进行配置。  

应用程序自定义工具的顶部屏幕如下所示。

问题1:

第四个设置"首选电源角色是什么"设置哪个寄存器?

问题2:  

此外、选择"电源(提供商)"时、哪个寄存器将具有什么值?

我们认为、即使采用此设置、初始值也将为0x67"TypeCPortState"=67h。

是这样吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    此器件不支持查看该寄存器的功能、只能通过 GUI 进行配置。

    寄存器0x69是一个只读寄存器、因此不可配置、这更多是一个状态寄存器、用于报告状态机的当前 Type-C 状态。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon-San

    很抱歉耽误你的时间。

    看来我的解释是不够的。

    以下是客户的意见和其他问题。

    如果您给我们一些建议、我们将不胜感激。

    [评论和问题]

    当启用 DRP 并将 Preferred Power Role 设置为 Power Source 时、我认为 TPS25750 Type-C 的初始状态将是 Unattached。 但实际上它是未连接的。 连接到端子时、也作为受电方连接、然后使用 PR_SWAP 从受电方切换到供电方。
    这种行为是否正常?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初始状态将处于 DRP 切换状态、此切换将 src 根据 Type-C 规范在 Unattached.DRP 和 Unattached.snk 之间切换。 请参阅来自 Type-C 规范的这个片段、了解我们如何根据条件处理我们处于哪种状态。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon-San

    感谢您的信息。

    所附图是从哪个文档中获取的?
    您能告诉我该文档的 URL 吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它符合 USB-IF Type-C 规范: https://www.usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-release-22

    此致、

    布兰登