大家好、支持团队。
我的客户询问我们如何使用应用程序自定义工具进行配置。
应用程序自定义工具的顶部屏幕如下所示。
问题1:
第四个设置"首选电源角色是什么"设置哪个寄存器?
问题2:
此外、选择"电源(提供商)"时、哪个寄存器将具有什么值?
我们认为、即使采用此设置、初始值也将为0x67"TypeCPortState"=67h。
是这样吗?


此致、
千兆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Brandon-San
很抱歉耽误你的时间。
看来我的解释是不够的。
以下是客户的意见和其他问题。
如果您给我们一些建议、我们将不胜感激。
[评论和问题]
当启用 DRP 并将 Preferred Power Role 设置为 Power Source 时、我认为 TPS25750 Type-C 的初始状态将是 Unattached。 但实际上它是未连接的。 连接到端子时、也作为受电方连接、然后使用 PR_SWAP 从受电方切换到供电方。
这种行为是否正常?
此致、
千兆
您好!
它符合 USB-IF Type-C 规范: https://www.usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-release-22
此致、
布兰登