请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 如下图所示、我们已在电量监测中设置 FD/TD。 此设置是否合适?
我们不熟悉这两个函数的设置方法。 是否有相应的文档可供我们参考、以了解如何设置这两个参数?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如下图所示、我们已在电量监测中设置 FD/TD。 此设置是否合适?
我们不熟悉这两个函数的设置方法。 是否有相应的文档可供我们参考、以了解如何设置这两个参数?

您好!
通常、FD 基于 RSOC 阈值而不是电压进行设置。
一个示例是、当达到5% RSOC 时会设置 FD、而 TD 设置为0%。 FD 用于告诉用户电池已完全放电。 用户就有足够的时间为电池充电。 如果用户 在不充电的情况下继续使用、则 TD 会设置为0%、并且向用户显示一条警告、系统将在关闭前关闭。
很大程度上取决于负载特性。 您可以使用 FD 标志关闭高功耗项目,如手电筒或高电流消耗活动。