This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:FD/TD 在电量监测领域的用途

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224559/bq28z610-the-purpose-of-fd-td-in-gas-gauging

器件型号:BQ28Z610

如下图所示、我们已在电量监测中设置 FD/TD。 此设置是否合适?

我们不熟悉这两个函数的设置方法。 是否有相应的文档可供我们参考、以了解如何设置这两个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FD 和 TD 是会被设置的标志。 这些值控制何时设置以及何时复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TD 值与 FD 值之间有何差异? 设置时、它基于哪个参数、例如为我们的 Term Voltage 设置2.85V。 该 TD/FD 的设置量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、FD 基于 RSOC 阈值而不是电压进行设置。

    一个示例是、当达到5% RSOC 时会设置 FD、而 TD 设置为0%。 FD 用于告诉用户电池已完全放电。 用户就有足够的时间为电池充电。 如果用户 在不充电的情况下继续使用、则 TD 会设置为0%、并且向用户显示一条警告、系统将在关闭前关闭。

    很大程度上取决于负载特性。 您可以使用 FD 标志关闭高功耗项目,如手电筒或高电流消耗活动。