This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881EVM-680:输出电压不稳定

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218744/ucc28881evm-680-unstable-output-voltage

器件型号:UCC28881EVM-680
主题中讨论的其他器件:UCC28881

大家好、

请问、您可以看看以下客户的问题吗?

我尝试通过连接到主电压230VAC/50Hz 来测试和测量某些 UCC28881 EVM-680作为您的支持、并发现输出电压会随输出电流而变化。 输出电压12.5V 至17.9V (13V、-4%、+37%)

  1. 如何保持稳定的输出电压、而不受负载变化的影响。  (无负载至满负载)?
  2. 为什么使用 D5 (16V 齐纳二极管)的 EVM 可以移除或替换它以便在轻负载条件下使用12V 齐纳二极管?
  3. 请建议我计算电阻器值 FB 引脚环路、以修改要求175mA 低成本提供直流输出12V/EVM 和3.3V (±1%) 50mA 的 EVM。

如果您有计算元件的 Excel 文件或设计参考、请发送给我们。

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并将很快返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28881使用开/关控制、可提供最高精度为+/-10%的输出。   我会注意建议此器件本身使用离线降压至3.3V 输出。  相反、我建议您使用 UCC28881降低线路电压、然后使用 LDO 和/或串联导通稳压器调节输出电压。  

    您可以通过调整 TFB 时间常数来提高 UCC28881输出调节。 以下信息将帮助您设置 TFB 时间常数。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据下面的 EVM 信息(负载22mA)、它看到的输出电压超过10%、请推荐。  

    此致、谢谢。

    尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28881使用开关闭控制。  为了降低可闻噪声、TFB 具有较小的时间常数。  正如您观察到的、这会导致负载调节变化较大。

    则可以通过增大 TFB 来实现更佳的负载调节。  有关如何执行此操作的提示、请参阅以下内容。

    此致、