This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCM PFC 控制、无需感测输入电压

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223685/ccm-pfc-control-without-sensing-input-voltage

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28019

尊敬的 TI 专家:

我正在寻找一种 不检测输入电压的 PFC CCM 控制 IC。

控制方法如下文所述。

https://www.ee.bgu.ac.il/~pel/pdf-files/conf61.pdf

如果 TI 有这种 IC、请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的查询。

    UCC28180和 UCC28019使用上述链接中所述的相同方法。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    外部环路传递函数是否与链路相同?
    我的意思是 Eq19


    它们看起来是不同的。


    我想知道您是如何获得这个传递函数的吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我根据您共享的链路中的图10以及与 PFC 的无多路复用器操作的相似之处建议了这款控制器。

    我不知道您分享的 th 白皮书是如何推导方程19的。

    但另一个应该很容易推导。 有关详细信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我不是指控制器。 我是指波特图的功率级。  
    在设计此 PFC 时、我不需要知道电压环路的波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我仅有以下文档、其中介绍了此 PFC 的电压和电流环路功能。 很遗憾、我们没有任何其他支持文档。

    e2e.ti.com/.../PFC_5F00_document-_2800_1_2900_.docx

    如果您计划使用此 PFC 进行设计、请使用上述参考文献和 UCC28180设计页面中的 Excel 计算器工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    本文档适用于 UCC28180吗?
    我知道、不同的控制方法具有不同的小信号模型。
    您能帮助检查一下吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、本文档适用于 ucc28180。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    谢谢、我先阅读。

    我应该先关闭此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我可以就您提供给我的文档提出一些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    是的、请告知我们您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    阅读本文档后、我有一些问题、请看下面。

    1.根据这个图。 以下电路如何 求平均值并将极性转换为正极?
    2. R7和 R501的函数是什么,为什么可以生成一个常数 K?  

    3、如何得到公式6。

    4.我看到英飞凌拥有相同的 IC、这是相同的吗?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的查询。

    这类似于 Infineon IC、实际上我转发的文档是基于 Infineon 的应用手册。 不过、我们不确定内部情况以及它们之间的比较情况。 对于您的问题1、我建议您查看 UCC28180方框图、该图对其进行了简要说明。 第2点是 IC 级别的设计问题、目前我们没有足够的信息。

    第3点您可以根据以下等式推导,  

    acl=ao/(1+kao (s))、其中 acl=运算放大器闭环增益;k=反馈因子;ao (s)是与频率相关的开环增益

    运算跨导放大器(OTA)方程将为 Iout =((V+)-(V-))* gm

    因此需要使用这些基本公式来操纵这些项以得出最终结果。

    有关推导相关术语的详细信息、请参阅以下文档。

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Design_guide_boost_type_CCM_PFC_ICE2PCSXX-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a304319c6f18c011a336c455809ca

    此致、