This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:启动波形

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224860/tps62a01a-start-up-waveform

器件型号:TPS62A01A

大家好、

我的客户希望看到启动波形"无负载"。 数据表仅包含"有"负载。

您能否共享波形?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查我们是否已经有这些数据、并在明天之前向您提供反馈。

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha-San,

    谢谢! 我将等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirai-san:

    我有此无负载启动和关断数据。 这是在输入电压= 5V、输出电压= 0.6且输出电流= 0时测得的。 请告诉我、这是否有帮助。  

    谢谢!

    此致

    斯内哈