Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 您好、TI 专家!
当我使用 TL431ACDBZR 时、他们会发现电压输出不稳定。
输入电压:24V
输出:12V
负载电流:低于10mA
您能帮助查看原理图吗?

THX
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请移除 R4和 C1。 从输出可以看出、TL431的阻抗为[1/gm of sistor] +[TL431 o/p Impedance]。 当您在路径中添加 R4时,它正在增加,这意味着它将失去良好调节的能力。
该电容会在环路中再增加一个不匹配极点、从而产生不饱和响应。 我们没有为这个极点设计和独特。 因此、建议移除 C1。
设计中的其他元件都可以。
此致
Trailokya