This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有最小空间的电源设计

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224514/power-supply-design-with-minimal-space

主题中讨论的其他器件:AM2431TPS65219

您好!

我们计划使用 AM2431 MCU 设计以太网卡。

根据初始功耗分析、MCU 需要以下电压轨、 外设 。  

由于尺寸受限、常规的直流/直流稳压器方法会由于电感器和其他分立器件的存在而消耗大部分 PCB 面积。

我们想探索 TI 电源产品提供的不同选项(无电感器更可行)来克服尺寸限制。

  • 3.3V、661mA
  • 0.85V、1.456A
  • 1.8V、130mA
  • 1.1V、350mA
  • 2.5V、235mA

提前感谢、

梅尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Melbin、

    我们有一份 应用手册 介绍了用于为 AM243x 供电的不同 PMIC 解决方案。

     TPS65219 也可以适用于您的应用。  

    要求 电源轨
    @μ A 661mA 降压通道2
    0.85V @ 1.456A 降压稳压器3
    1.8V@130mA LDO3
    1.1V@350mA LDO1
    2.5V @ 235mA LDO2

    如果事实证明电感器对于您的解决方案来说仍然过大、TI 还提供了 具有集成电感器的降压模块库、但这种方法通常以牺牲高度为代价。

    此致!

    大卫·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。 我们已经浏览了 TPS65219的数据表。 据说"标称输出电压在 EEPROM 中配置"

    另外从应用手册可以看出、它仅通过  TPS65219的每种型号提供预设电压。  

    您能不能指导我如何根据以下要求获得电压。

    降压1 - 0.85V

    降压稳压器2 - 3.3V

    降压稳压器3 -未使用

    LDO1 - 1.8V

    LDO2 -未使用

    LDO 3 - 1.1V

    LDO4 - 2.5V

    谢谢。

    梅尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Melbin、

    1) 1) TPS65219x 支持用户可编程 EEPROM、可使用 USER_NVM_CMD_REG 寄存器来更改默认电压和其他 NVM 设置、例如排序。

    2) 2)要申请新的定制 NVM、需要将您的申请提交给我们的营销团队以进行审核。

    3) 3)您使用的 AM2431的封装尺寸是多少? 如果您使用 ALV、我同意 TPS65219将是不错的选择。 如果您使用的是 ALX、我在应用手册的第9页中添加了一个具有与您的类似电源轨电压的应用。

    此致!

    大卫·马丁内斯