您好!
我们计划使用 AM2431 MCU 设计以太网卡。
根据初始功耗分析、MCU 需要以下电压轨、 外设 。
由于尺寸受限、常规的直流/直流稳压器方法会由于电感器和其他分立器件的存在而消耗大部分 PCB 面积。
我们想探索 TI 电源产品提供的不同选项(无电感器更可行)来克服尺寸限制。
- 3.3V、661mA
- 0.85V、1.456A
- 1.8V、130mA
- 1.1V、350mA
- 2.5V、235mA
提前感谢、
梅尔宾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划使用 AM2431 MCU 设计以太网卡。
根据初始功耗分析、MCU 需要以下电压轨、 外设 。
由于尺寸受限、常规的直流/直流稳压器方法会由于电感器和其他分立器件的存在而消耗大部分 PCB 面积。
我们想探索 TI 电源产品提供的不同选项(无电感器更可行)来克服尺寸限制。
提前感谢、
梅尔宾
嗨、Melbin、
我们有一份 应用手册 介绍了用于为 AM243x 供电的不同 PMIC 解决方案。
TPS65219 也可以适用于您的应用。
| 要求 | 电源轨 |
| @μ A 661mA | 降压通道2 |
| 0.85V @ 1.456A | 降压稳压器3 |
| 1.8V@130mA | LDO3 |
| 1.1V@350mA | LDO1 |
| 2.5V @ 235mA | LDO2 |
如果事实证明电感器对于您的解决方案来说仍然过大、TI 还提供了 具有集成电感器的降压模块库、但这种方法通常以牺牲高度为代价。
此致!
大卫·马丁内斯
尊敬的 David:
感谢您的快速回复。 我们已经浏览了 TPS65219的数据表。 据说"标称输出电压在 EEPROM 中配置"
另外从应用手册可以看出、它仅通过 TPS65219的每种型号提供预设电压。

您能不能指导我如何根据以下要求获得电压。
降压1 - 0.85V
降压稳压器2 - 3.3V
降压稳压器3 -未使用
LDO1 - 1.8V
LDO2 -未使用
LDO 3 - 1.1V
LDO4 - 2.5V
谢谢。
梅尔宾
嗨、Melbin、
1) 1) TPS65219x 支持用户可编程 EEPROM、可使用 USER_NVM_CMD_REG 寄存器来更改默认电压和其他 NVM 设置、例如排序。
2) 2)要申请新的定制 NVM、需要将您的申请提交给我们的营销团队以进行审核。
3) 3)您使用的 AM2431的封装尺寸是多少? 如果您使用 ALV、我同意 TPS65219将是不错的选择。 如果您使用的是 ALX、我在应用手册的第9页中添加了一个具有与您的类似电源轨电压的应用。
此致!
大卫·马丁内斯