This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3470:工作温度

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3470, TLV840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225256/lp3470-operating-temperature

器件型号:LP3470
主题中讨论的其他器件: TLV840

您好!

你好。 为什么 LP3470可订购器件型号的工作温度为0°C 至0°C? 印刷错误?

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    可以。 这是一个拼写错误。 温度范围为-20至85。

    如果是用于新设计、我建议考虑使用我们的最新器件之一、如 TLV840。

    https://www.ti.com/product/TLV840

    谢谢。