请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3470 主题中讨论的其他器件: TLV840
您好!
你好。 为什么 LP3470可订购器件型号的工作温度为0°C 至0°C? 印刷错误?

请告知。 非常感谢。
此致、
V·雷
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ray、
可以。 这是一个拼写错误。 温度范围为-20至85。
如果是用于新设计、我建议考虑使用我们的最新器件之一、如 TLV840。
https://www.ti.com/product/TLV840
谢谢。