This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTO 电池所需的电量监测计

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ40Z50, GPCCHEM, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224415/required-fuel-gauge-for-lto-battery

主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ27Z561、BQ27Z746 、BQ40Z50

您好!

我们需要用于氧化钛锂电池的电量监测计或电池监控器、其中一个应用的最低电池组电压为1.9V、最大电压为2.7V。 我们计划使用单节电池。 TI 是否有适用于这种电池化学的解决方案?

如果不能、是否有任何芯片可以在低于1.9V 的电池组下工作(也可用于其他化学物质)?

或者是否有芯片可以支持低至1.8V 或1.9V 的低电池组电压(芯片工作电压可以更高、可以使用升压稳压器)。

我们更喜欢芯片具有 I2C 接口。

此致

纳伦德拉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narendra:

    我们确实有一些化学 ID 支持这种化学物质、我建议使用我们的 GPCCHEM 工具来查看其中是否有任何 ID 与您计划使用的电池相匹配。

    我们最新的1节电池监测计的最低工作电压为2V、因此您将无法使用电池的整个电压范围、需要使用多节电池和多节电池监测计、或者在2V 以上停止放电。 BQ27z746和 BQ27z561是我推荐使用的最新款1s 闪存监测计。 或适用于多节电池的 BQ40Z50。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的快速回复。  在器件搜索过程中、我也遇到了该 BQ27z746芯片、但我想看看是否还有其他可以支持更低电压的解决方案。 查看内部方框图、该芯片使用1.8V 内部稳压器、仅用于温度截止感应而不用于计量(我在这方面可能弄错了)。 它可支持高达1.5V 的电池组。  在此基础上、我也认为这款芯片可能合适、但我不确定它能支持的化学成分、我目前还没有找到、现在我会按照您的建议使用 GPCCHEM 工具。 我也同意小于2V 的说法、该芯片可能无法正常运行、因此我们可能需要牺牲电池容量。

    此致

    纳伦德拉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narendra:

    BQ27Z746的最小电源电压为2V、如果没有一些余量、我不想恰好降低至2V、因此2.1V 可能是安全的、但如果这样做、可将 LTO 电池容量留在桌面上。

    此致、

    怀亚特·凯勒