您好!
我们需要用于氧化钛锂电池的电量监测计或电池监控器、其中一个应用的最低电池组电压为1.9V、最大电压为2.7V。 我们计划使用单节电池。 TI 是否有适用于这种电池化学的解决方案?
如果不能、是否有任何芯片可以在低于1.9V 的电池组下工作(也可用于其他化学物质)?
或者是否有芯片可以支持低至1.8V 或1.9V 的低电池组电压(芯片工作电压可以更高、可以使用升压稳压器)。
我们更喜欢芯片具有 I2C 接口。
此致
纳伦德拉·辛格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要用于氧化钛锂电池的电量监测计或电池监控器、其中一个应用的最低电池组电压为1.9V、最大电压为2.7V。 我们计划使用单节电池。 TI 是否有适用于这种电池化学的解决方案?
如果不能、是否有任何芯片可以在低于1.9V 的电池组下工作(也可用于其他化学物质)?
或者是否有芯片可以支持低至1.8V 或1.9V 的低电池组电压(芯片工作电压可以更高、可以使用升压稳压器)。
我们更喜欢芯片具有 I2C 接口。
此致
纳伦德拉·辛格
您好 Narendra:
我们确实有一些化学 ID 支持这种化学物质、我建议使用我们的 GPCCHEM 工具来查看其中是否有任何 ID 与您计划使用的电池相匹配。
我们最新的1节电池监测计的最低工作电压为2V、因此您将无法使用电池的整个电压范围、需要使用多节电池和多节电池监测计、或者在2V 以上停止放电。 BQ27z746和 BQ27z561是我推荐使用的最新款1s 闪存监测计。 或适用于多节电池的 BQ40Z50。
此致、
怀亚特·凯勒
尊敬的 Wyatt:
感谢您的快速回复。 在器件搜索过程中、我也遇到了该 BQ27z746芯片、但我想看看是否还有其他可以支持更低电压的解决方案。 查看内部方框图、该芯片使用1.8V 内部稳压器、仅用于温度截止感应而不用于计量(我在这方面可能弄错了)。 它可支持高达1.5V 的电池组。 在此基础上、我也认为这款芯片可能合适、但我不确定它能支持的化学成分、我目前还没有找到、现在我会按照您的建议使用 GPCCHEM 工具。 我也同意小于2V 的说法、该芯片可能无法正常运行、因此我们可能需要牺牲电池容量。
此致
纳伦德拉·辛格