This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:TPS23734 ACF/反激式设计

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, PMP22806, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223262/tps23734-tps23734-acf-flyback-design

器件型号:TPS23734
主题中讨论的其他器件: PMP22806TPS23731

大家好!

我有一个关于在设计中使用 TPS23734的问题。 我已经分析了用于设计 ACF 转换器的 PMP23278B 应用手册、但我想知道是否可以将设计稍微改为反激式转换器。  在我的设计中、无需在次级侧运行同步整流。

据我所知、要实现这一目标、只需更改变压器(适合反激式拓扑)并禁用 GAT2输出即可。

我想知道这是否正确。 我能请您帮我澄清一下吗?

此致、Andrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrzej:

    感谢您的联系!

    PMP22806 (https://www.ti.com/tool/PMP23278)是采用 TPS23731的12V 输出反激式转换器参考设计。   具有反激式控制器的 PMP22806使用初级侧调节(反馈环路中无需光耦合器)、而 TPS23278使用具有次级侧调节功能的光耦合器。

    如果您想使用 初级侧调节、则可以遵循 PMP22806。  如果您要使用 TPS23734来替换 TPS23731、可以将 VB 连接到 DT、然后保持其他引脚连接不变。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您提供的信息。 我 想使该设计适合同时使用 TPS23731和 TPS23734 IC、以最大程度地减少电源链问题。

    根据我的理解、如果我可以在设计中准备将 VB 引脚(引脚37)连接到 DT 引脚(引脚31)并使 TPS23731可 针对 TPS23734升级、那么我的设计是否会成功?  

    我还有另一个问题:如果我的设计已经适用于 TPS23734 (反激式拓扑)、如果我放置 TPS23731、该设计是否也能正常工作? 两个参考设计中的电容器/电阻器值略有不同。

    此致、

    安德烈泽伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andrzej:

    TPS23731和 TPS23734   具有引脚对引脚兼容性、但 TPS23734具有额外的引脚用于 驱动 GAT2以实现有源钳位正向转换器。

    对于反激式转换器、您可以认为它们 是引脚对引脚 兼容的。 因此、如果您具有 TPS23734的反激式拓扑、则 可以将其替换为 TPS23731而无需正常修改。

    此致、

    帝昂