主题中讨论的其他器件: PMP22806、 TPS23731
大家好!
我有一个关于在设计中使用 TPS23734的问题。 我已经分析了用于设计 ACF 转换器的 PMP23278B 应用手册、但我想知道是否可以将设计稍微改为反激式转换器。 在我的设计中、无需在次级侧运行同步整流。
据我所知、要实现这一目标、只需更改变压器(适合反激式拓扑)并禁用 GAT2输出即可。
我想知道这是否正确。 我能请您帮我澄清一下吗?
此致、Andrzej
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我有一个关于在设计中使用 TPS23734的问题。 我已经分析了用于设计 ACF 转换器的 PMP23278B 应用手册、但我想知道是否可以将设计稍微改为反激式转换器。 在我的设计中、无需在次级侧运行同步整流。
据我所知、要实现这一目标、只需更改变压器(适合反激式拓扑)并禁用 GAT2输出即可。
我想知道这是否正确。 我能请您帮我澄清一下吗?
此致、Andrzej
尊敬的 Andrzej:
感谢您的联系!
PMP22806 (https://www.ti.com/tool/PMP23278)是采用 TPS23731的12V 输出反激式转换器参考设计。 具有反激式控制器的 PMP22806使用初级侧调节(反馈环路中无需光耦合器)、而 TPS23278使用具有次级侧调节功能的光耦合器。
如果您想使用 初级侧调节、则可以遵循 PMP22806。 如果您要使用 TPS23734来替换 TPS23731、可以将 VB 连接到 DT、然后保持其他引脚连接不变。
如果您有任何进一步的问题、敬请告知。
此致、
帝昂
尊敬的 Diang:
感谢您提供的信息。 我 想使该设计适合同时使用 TPS23731和 TPS23734 IC、以最大程度地减少电源链问题。
根据我的理解、如果我可以在设计中准备将 VB 引脚(引脚37)连接到 DT 引脚(引脚31)并使 TPS23731可 针对 TPS23734升级、那么我的设计是否会成功?
我还有另一个问题:如果我的设计已经适用于 TPS23734 (反激式拓扑)、如果我放置 TPS23731、该设计是否也能正常工作? 两个参考设计中的电容器/电阻器值略有不同。
此致、
安德烈泽伊