This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:TPS62812-Q1

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62812-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218106/tps62812-q1-tps62812-q1

器件型号:TPS62812-Q1

您好!

器件型号:TPS62812QWRWYRQ1

当所选电感器值=0.47uH 时、查看最大值 纹波电流为最大值的50%。 输出电流(1.324A)。

如果纹波电流接近 Max、会发生什么情况。 输出电流?

这会对稳压器效率、电感器额定值的功能产生影响吗?

这些输入对于设计非常重要。 请分享您对此的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rackshith、

    峰值纹波电流是否接近最大额定输出电流、我认为没有任何问题。 假设最大纹波电流为1.324A 的50%、则峰值电感器电流为~1.986A、而 TPS62812-Q1的最小 ILIM (电流限制)为2.8A。 因此、IC 不太可能达到电流限值。 相反、该器件仍在正常条件下运行。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rackshith、

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

x 出现错误。请重试或与管理员联系。