您好!
我有一个使用 LM2596S-ADJ 为物联网设备输出5V 电压的设计。
连接几天后、输出电压从5V 变为0V、并保持为0V。
我们有两个版本的板(版本2和 v3)、在版本2上我们不会遇到此问题、问题在于版本3。 我们进行了检查、发现各个版本的降压电路布局或组件没有进行任何修改。
我们测量了降压电路、 发现差异在于第2版上的输出引脚大约为150kHz、而第3版上的输出引脚大约为28kHz。
一个细节是使用焊铁或热枪加热组件会使稳压器"复兴"、并在另一天内工作、然后问题再次出现。
Question:
- 如果稳压器未按预期工作、输出引脚的频率是否具有指示性?
- 什么因素可能导致 LM2596S-ADJ 在一天之后输出0V?