This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:LM2596S-ADJEVM 在一天之后关闭

Guru**** 2448080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223704/lm2596s-adjevm-lm2596s-adjevm-turns-off-after-a-day

器件型号:LM2596S-ADJEVM

您好!

我有一个使用  LM2596S-ADJ 为物联网设备输出5V 电压的设计。

连接几天后、输出电压从5V 变为0V、并保持为0V。

我们有两个版本的板(版本2和 v3)、在版本2上我们不会遇到此问题、问题在于版本3。 我们进行了检查、发现各个版本的降压电路布局或组件没有进行任何修改。

我们测量了降压电路、 发现差异在于第2版上的输出引脚大约为150kHz、而第3版上的输出引脚大约为28kHz。

一个细节是使用焊铁或热枪加热组件会使稳压器"复兴"、并在另一天内工作、然后问题再次出现。

Question:

  • 如果稳压器未按预期工作、输出引脚的频率是否具有指示性?
  • 什么因素可能导致 LM2596S-ADJ 在一天之后输出0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您是在 EVM 上还是在您自己的 PCB 上测试遇到的问题?  我之所以提出这个问题、是因为您在标题中选择了 EVM。  另外、您谈到的 V2和 V3版本是什么? 具体区别是什么?  LM2596S 的开关频率固定为150kHz。  您能否提供一些原理图、布局和测试波形、以便我们更好地解决问题。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    为错误的主题道歉。 v2和 v3是使用 LM2596ADJ 的定制电路板的两个修订版。

    附加是 LM2596ADJ 的原理图和布局部分。 此外、随附一个 Pptx、其中包括使用示波器测量的测量和波形

    B

    .e2e.ti.com/.../V3-turning-off-050523.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我看到了您的两个版本的测试结果、但我想再次询问您在这两个版本中进行了哪些更改? V2和 V3之间的区别是什么? 如果使用方便、也可以将该器件的原理图和布局文件发送到我的电子邮件进行检查。 我的电子邮件是 aurora-tie@ti.com 。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    根据我们所讨论的内容、我将关闭此帖子、现在我们将转到电子邮件回复。 谢谢。

    奥罗拉