This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:第39页;第39页

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214199/lm25011-pgd-don-t-work

器件型号:LM25011

大家好、

3.3V 和5V 通过连接的电路配置生成。
即使将输出3.3V 电压、3.3V 侧的 PGD 也不会变为高阻态并具有负电压。
是什么导致 PGD 偏置为负电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    左图和右图都是3.3V PGD 引脚的输出?

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我暂时关闭了这张票。 当您回复我时、我们可以 重新开始此对话。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    是的、这两张图片都是3.3V PGD。

    PGD 是异常侧的负电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在异常图片中、我们可以看到  当 FET 导通时、PGD 为负。 恐怕 PGD 被其他电路拉至负电压。 您能否分享原理图以进一步检查?

    谢谢  

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    PGD 仅连接至 SS 和 FET。
    即使移除 FET、PGD 也为负电压。

    没有电路使用负电压。
    似乎 PGD 被驱动至 IC 内部的负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、PGD 引脚在内部连接到 N 沟道 MOSFET 开关的漏极。 进行通信。  PGD 引脚下拉至 GND。

    您是否已经测试过 PGD 是否为 LM25011 独立工作的负电压?

    谢谢  

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    是的、PGD 即使单独工作也是负电压、但在我们的客户电路板上观察到了这种现象。

    在异常产物中、当 RT 较大且导通时间更长时、这种现象就会消失。

    相反、当 RT 在正常乘积中降低时、PGD 变为负电位。

    你能想到什么原因吗?

    BES 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用上拉电阻器10k 将 PGD 引脚连接到3.3V 外部、并查看 PGD 是否存在负电压? 另外、保持探头的 GND 绝对是0V、因为我在异常图片中看到 PGD 引脚上有很多噪声。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    请求的测试已完成、但结果是相同的。
    由于电压范围很窄、您会感觉噪声很大。

    负电压从 IC 内部电路输出是否有任何原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 的内部电路无法输出负电压、 IC 的基准电压为 GND。 我怀疑客户电路板的 GND 是否实际为0V。

    您能检查一下吗?

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    这是使用 FET 时的波形。
    当 FET 打开时、PGD 为0V、当 FET 关闭时、PGD 变为负值。
    通过使用相同的 IC 更改 Ron 确认了正常和异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享原理图并布局以供进一步检查?

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    我将通过私人消息发送原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我会在您发送时进行检查。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我正在收集材料、请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、我在审阅时会更新。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    我已通过私人消息将其发送给您、因此请进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    请在 SS 引脚和 PGD 引脚之间放置一个10k 电阻器。

    此外、  我还想确认 V_PGD 的测试点是 PGND 还是 AGNG、我建议 测试点为 AGND。

    我需要确认的另一点是、当 PGN 为负电压时、  U41的输出是否正常(5.5V)。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    请勿发布原理图。

    我想交换私人信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    好的、我明白了。

    科林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的立即响应。

    我要试试10kΩ。
    我会检查用于测试点的 GND。
    当 PGD 为负时、5V 侧的 U41不工作。
    如果我断开与 PGD 的连接、U41会工作并输出5V 电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    谢谢、我认为 10kΩ 是可行的。

    科林