主题中讨论的其他器件: BQ24172、 BQ77915
您好、TI 团队、
我希望这是一个简单的问题、关于 BQ24170电池充电器 IC。
我们设计了 BQ24170套件、用于采用18650 3000mA 电池的12.6V 3节(串联)充电器。
我们还可从灯串中最低电池的分接得到一个3.3V 辅助电源(为信号继电器供电)、此电源的电流消耗为65mA。

最低电芯将在一个完整的充电周期后继续放电、为信号继电器供电。
理论上、我们预计一旦电压降至阈值以下、充电器就会重新启动。
我们遇到的情况是、充电器不会重新尝试充电、而是在上电1-2天后的任何位置进入故障状态。
新的正常电池在加电前的电量全部为~ 3.7V/节。 发生故障状态后、电路中的电池可在0V (开路)、<1V 或高达4.6V/节的任何位置进行测量。
另外需要注意的是、我们还在多个产品上使用了 BQ24170、没有问题、没有故障、且所有充电周期均正常、唯一区别是该产品来自串中最低电池的3.3V AUX 抽头。
理论上、如果我们可以针对故障/问题做出一些澄清、则会定期尝试进行再充电。
期待您的回复。
此致、
丹尼尔