This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:20V/5A PD 曲线需求时的负载调节澄清

Guru**** 2384410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, LM3489
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223263/lm3489-load-regulation-clarification-when-20v-5a-pd-profile-demand

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好、TI 团队:

美好的一天!

我们将对 USB - C PD 配置文件使用 TI PD 控制器 TPS65988、我们有两个端口设计:第一个端口100W 和第二个端口30w。

请参考之前的案例编号 CS1650250。

所附示意图供参考、请参阅第9页。  

在测试过程中,我们观察到以下情况, 我们有长度为2.5米的系统电缆,

 在空载板载测试点测得的电压为19.88V  

在满负荷车载测试点测量19V 时,为什么空载和满负荷之间有0.88V 的压降?

在2.5m 电缆端/设备侧测量的电压为18.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在设计中使用我们的器件。 我已找到为您提供支持的相应工程师。  

    就目前来看、您似乎看到的是轻负载操作、其中 LM3489将向输出电容器提供能量脉冲、由于它是轻负载、因此需要很长时间才能降低到实际目标值。 您是否具有稳态下的开关节点和 VOUT 的任何波形?

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是直接在输出电容器(C65和 C79)处测量输出电压 、还是在2.5米长电缆之后测量输出电压?

    在2.5米的负载下肯定会有一些 I^R 损耗、这可能是输出低于预期的原因。  

    此致、

    吉米   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉回复延迟。

    我将测量电路板和器件侧的电压。

    正如我提到过的,无负载时板级电压为19.88V,满载时板级电压为19V。

    谢谢。

    Nithiyanantham。 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    很抱歉回复延迟。

    您能否说明在哪种负载条件下需要开关节点和 VOUT 的波形?

    您能否更具体地说明可以在原理图中标记开关节点的位置?

    谢谢。

    Nithiyanantham。 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是输入电压(Vin)? 是否确保在满载时器件未在压降条件下运行?  

    您可以通过探测电感器初级端子上的 SW 节点来检查其是否处于压降状态。  

    如果器件处于压降状态、则应将开关频率折回原来开关频率的较低值。