This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:输入电压非常接近输出电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219907/lm5156-input-voltage-is-very-close-to-the-output-voltage

器件型号:LM5156

大家好:

对于 LM5156、如果我想将其用作升压/SEPIC 拓扑、并且我的输入电压范围可以为12-56V、而我想要的输出为57V、那么如果我的输入非常接近输出(例如56V)、这会是个问题吗? 如果是、升压转换器或 SEPIC 都有问题、还是其中一个不有问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    两种解决方案都是可行的、对于升压 转换器、您需要确保不违反最短导通时间、这取决于所使用的开关频率和电感器、但对于300kHz、看起来可以接受。

    这种情况使用 SEPIC 时更为轻松。 此外、还可以减少输出纹波。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan 您好:

    感谢您的答复。 您能否更详细地介绍一下为何 SEPIC 可以更宽松? 它是否支持100%占空比/全旁路模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    SEPIC 用作降压/升压转换器、因此可以更轻松地闭合 VIN = VOUT 周围的区域、因为这只是处于50%占空比。

    注意:开关节点电压为 VIN + VOUT、因此 MOSFET 需要承受更高的电压。

    此致、

     斯特凡